This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25070:Iout 始终为990mA

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928744/bq25070-iout-is-always-990ma

器件型号:BQ25070

大家好、

根据第3页的"电池充电器快速充电"、中的输入电流由 CTRL 控制。 输出电流是否在所有情况下都相同(4个脉冲至11个脉冲)? 设置 CTRL 脉冲时、测试输出电流为990mA。 如果不设置 CTRL、输出电流也非常大。

通过这种方法、设置5个 CTRL 脉冲、因此理论输入电流为187mA。 输入为5V。 然后测量的输出为3.7V/990mA。 这样、功率不正确。 输出功率大于输入。 当电池电压达到3.7V 时、它逐渐降低。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    BQ25070的输入和输出电流与线性充电器相同。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我觉得我的问题没有解释清楚。

    当我们设置5个 CTRL 脉冲时、理论输入电流为187mA。 根据您的答案、输出电流应与输入电流187mA 相同。 然而、我们测得的输出为3.7V/990mA。
    实际上、无论 CTRL Iout 设置了多少个脉冲、都始终为990mA。
    我们不知道如此张贴在这里的原因。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在没有任何脉冲的情况下、默认 ILIM 应为285mA。 是否观察到这种情况?

    请上传原理图、如果可能、请上传控制信号的波形。 您还测量了输入电流吗?  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我将要求客户提供原理图和波形。 他说、输入电流以前很难测量。

    数据手册的图10描述了充电电流和输入电压之间的关系。 这是原因吗? 由于输入为5V、因此无论输入电流限制大小如何、充电电流都为990mA。 此外、图中未给出红色和蓝色的含义。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    图10旨在显示器件的热调节行为、因为蓝色曲线 ILIM 设置为935mA (11个脉冲)。  不应将其解释为通用输入电压与输出电流间的关系曲线。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我更新了原理图和波形。
    请给我们一些建议。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1. 当 TS 引脚未被使用时、它不能保持悬空、指令请见图14的 d/s
    2. LDO 上需要0.1uF 电容
    3. 脉冲的高电平不得超过1ms、低电平不得超过1ms、在波形中、脉冲看起来大约为50ms

    最棒的