This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27500-V100:使用 bqEASY 校准电量监测计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929568/bq27500-v100-calibrating-fuel-gauge-using-bqeasy

器件型号:bq27500-V100
主题中讨论的其他器件:BQEVSWEV2400bq27500

您好!

我正在使用 bq27500-V100并尝试对其进行校准。  我已下载 bq EVSW 并具有 EV2400、因此还下载了用于 EV2400的其他驱动程序、以便与 bqEVSW 软件配合使用。

不过、我对校准的周期部分感到困惑。 我知道必须对电池放电、然后在完成第1阶段之前必须等待5小时。 然后必须按下用于初始化 Impedance Track 算法的按钮。 我感到困惑的是、下一个阶段应将电池充满电、然后延迟2小时。 我的问题是、电池是否可以从电量监测计上断开以充电、然后在充满电后重新插入、然后在2小时后按下按钮?

我不使用 EVM (主要是因为我找不到 EVM)、因此我使用最终的 PCB 校准电量监测计、这意味着电池从外部连接、通常会移除以充电。

那么、电池电量监测计在电池充电/放电时是否会记录任何内容、或者它是否仅在按下按钮时收集数据以指示电量耗尽或已满?

如果软件需要监控电池充电/放电、我应该使用什么设备?

谢谢。

A