This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:有关 TPS23755和 TPS23758的问题

Guru**** 2523490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929794/tps23755-question-about-tps23755-and-tps23758

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS23758

您好!

我在以下链接中找到 E2E 问题:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/805810/3155216#3155216?jktype=e2e

stil 有一些问题

1.可以在 TPS23755的次级侧使用同步 FET 吗?  还是在 TPS23758中使用二极管整流器?

2.为什么 TPS23755在 TPS23758中同步 FET 时必须使用二极管? 哪一个参数决定了这一点?

我的理解是、无论同步 FET 还是二极管整流器、效率和功耗都不同? 是否有其他电阻器会影响输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    不可以、TPS23755只能与二极管搭配使用、TPS23758只能用于同步反激式。  

    2.这是由部件和每个部件都经过优化后可使用的部件造成的。 这是因为需要在 PSR 设计中进行严格调节。

    3.是的,两者之间的效率有差异。 我们发现、同步反激式针对5V 及更低电压进行了优化、二极管整流反激式针对12V 及更高电压进行了优化。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师