This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:当输入电压降至低于输出电压时、是否存在保护器件发生阻尼的可能性?

Guru**** 2519470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929917/tps54140-when-vin-drops-less-than-vout-is-there-any-possiblity-that-the-device-is-damgaed

器件型号:TPS54140

您好!

我的客户正在调查 TPS54140现场损坏的案例。
然后他们有疑问。

当 Vin 降至 Vout 以下时、器件是否有可能损坏?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、当输入电压降至低于输出电压时、器件可能会受到损坏。

    转换器内部功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源极(SW)之间有一个二极管。  当 Vout 上的电压和输入保持为零伏时、将有一条通过电感器和该二极管从 Vout 到 Vin 的路径。  即使输入是浮动的、电流也会流动并尝试为输入电容器充电、可能会由于与电容器和电感器的谐振而达到高电压。  这种现象过去在某些条件下出现过。  允许电流流流过该二极管可能会导致寄生电容导通、甚至损坏二极管。  由于它不是一个"真正的"二极管、而是在芯片上构建 MOSFET 时形成的寄生二极管、因此它不能在超过几个10s-100s 纳秒的时间内获取电流。   

    您可能还需要查看以下应用手册:SLYT689、SLVA494

    谢谢