This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:REG01寄存器中的 VREG 设置

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929862/bq25790-vreg-setting-in-reg01-register

器件型号:BQ25790

您好!

我们是否可以使用 BQ25790来支持所谓的"智能电池"、这种电池可能需要根据不同的环境(例如温度)向电池请求不同的充电电压?  

从 BQ25790看来、我们只能使用 VREG 来控制电压电平、电压电平决定充电模式何时从 CC 切换到 CV 模式。  如果确实如此、我们无法根据电池的请求动态配置电池充电电压、对吧?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼

    如果您参考

    http://smartbattery.org/specs/

    那么、监测计不能直接写入充电器。   但是、 对于充电器、可能可以编写主机软件、将 SMBus 命令转换为 I2C 命令。

    此致、

    Jeff