This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:CAN UCC28056配置为跟随器升压拓扑

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928387/ucc28056-can-ucc28056-configure-to-follower-boost-topology

器件型号:UCC28056

您好、专家、

工程师正在询问 UCC28056是否支持 跟随器升压拓扑。

第一个输出电压为260V、然后变为380V。

目的是获得更高的效率。

请咨询 UCC28056是否支持此功能?

如果是、请建议我们如何设计 UCC28056。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使 UCC28056用作升压跟随器。

    通过以下链接、您将看到一篇 PET 文章、其中介绍了如何实现这一目标。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    但我们无法从您提供的链接中看到图片。

    您能否下载文件并发送至 我的邮件。谢谢

    此致、

    黎家祥

      

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com          

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我随函附上了一份 PDF 文件,其中包含了所有的数字。  

    此致、

    e2e.ti.com/.../805PET23_5F00_mol.pdf