This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403在恒流 LED 驱动器中工作异常

Guru**** 2813295 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929489/ucc256403-ucc256403-work-unusual-in-a-constant-current-led-driver

器件型号:UCC256403

您好:

我在   恒流 LED 驱动器中使用 UCC256403。

当调光至轻负载时,看起来就像进入了稳定模式,但输出电流具有较大的纹波( 电子负载 CV 模式)。

我测试了 IFB、源极为140uA 至215uA、因此我认为它不会重新消除 进入的退化模式、而是因为 ifb>165uA 而关闭

我不知道如何使它在  必须模式下工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:5321944、

    对于 UCC256403、如果 FB 引脚电流定期在140uA 和215uA 之间变化、则可能处于突发模式。 在突发模式下、您将看到更大的输出纹波。  

    当您看到突发模式时、您能否共享当前原理图的副本和 VCR 的波形? 我将了解是否有一些方法可以最大限度地减小轻负载时的输出纹波。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben Lough:

    感谢您的回复。这是我的原理图中的内容。  我今天不在实验室里、下次可能会给您提供 VCR 波形。

    我设置 BMTH=1V、BMTL=0.6V。 如果 ifb=140uA、VFBReplica =2V。 如果 VFBReplicy>BMTH、UCC256403将退出突发模式。

    也就是说,IC 在  一个周期内进入和退出突发模式,这是不寻常的。

    我认为 、  如果负载未更改、UCC256403将始终保持突发模式、 VFBReplica 始终低于 BMTH。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:5321944、

    感谢您提供原理图。 看起来 IC 具有所有正确的连接。 如果您能够共享一份列出了元件值的原理图副本、我可以更详细地查看。

    关于突发模式、我建议在 LL/SS 引脚上使用较小的突发阈值。 对于 BMTH、该值可以低至0.2V。 较小的突发阈值应可降低输出纹波。

    此致、

    本·洛夫