This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何使用 BQ78350-R1

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ40Z50-R1, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929734/bq78350-r1-how-to-use-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ40Z80

您好,

我有一些问题如下所述:

1.什么是 CEDV?  

2. BQ78350-R1是否需要随 AFE 一起提供? 为什么? 它与其他监测计之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、
    请在 上一个 E2E 帖子中找到有关 CEDV 与它的更多信息

    2.根据 BQ78350-R1数据表的第8.1节:"

    bq78350-R1锂离子和磷酸铁锂 电池管理控制器是 bq769x0系列模拟前端(AFE)保护器件的配套器件。 该芯片组支持容量高达320Ah 的3节至15节电池应用、适用于各种便携式或固定式电池应用。 bq78350-R1器件提供了精确的电量监测计和运行状况(SOH)监控器、以及电池平衡算法以及各种基于电压、电流和温度的保护功能。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很高兴收到您的回复。 正如您所说、 bq78350-R1 器 件可用作运行状况(SOH)监控器、因此不再需要 AFE。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、
    如果您看看 BQ40z50-R1或 BQ40z80等监测计、它们是集成了 AFE 的监测计。
    BQ78350-R1不集成 AFE、需要 BQ769x0 AFE 测量的 V/I/T 数据来计算和报告 SOC/SOH...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢!