This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:TPS62067的最小反馈电阻器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929486/tps62067-q1-minimum-feedback-resistor-for-tps62067

器件型号:TPS62067-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62067

大家好、

在 TPS62067的数据表中、有一句话用于定义反馈电阻器值。

kΩ kΩ 最小化流经反馈分压器网络的电流、R2必须在120 μ A 至360 μ A 的范围内。 MΩ 使网络免受噪声影响、R1和 R2之和不得超过大约1 μ s。

但有些客户限制使用不超过100K 欧姆的电阻器、因此如果客户可以接受通过反馈电阻器的大电流、则 TPS62067可以使用最小反馈电阻器值?

此致

张夏