This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:SEPIC 配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929819/tps40210-sepic-configuration

器件型号:TPS40210

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户想知道 是否可以在 SEPIC 配置中以高达143V 的输入电压实施 TPS40210。

启动时、TPS40210的 VDD 将由8V 线性稳压器供电。 当 SEPIC 的15V 输出电压已经稳压时、VDD 将由其供电、并且线性稳压器将关断。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您可以扩展 TPS40210的电压范围、但器件需要连接到 DRV 引脚的附加驱动器级、请参阅此 SEPIC 参考设计: