This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53316:TPS53316?的 DE 模式和 HEF 模式之间有何差异

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53316, TPS53316EVM-075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929742/tps53316-what-is-the-difference-between-de-mode-and-hef-mode-of-tps53316

器件型号:TPS53316

您好!

当我测试 TPS53316时、似乎没有区别—EVM DCM 和 CCM @相同的负载、曲线和开关频率是相同的。

那么、如何理解数据表中显示的"在 HEF 中、PWM 调制器决定开关频率"?

哪个应用应该选择 DE 模式? 什么情况?

此致

谢谢你。

CH1:VSW  CH3:Vo  CH4:IODE 模式0.5A 负载

 

CH1:VSW  CH3:Vo  CH4:IOHEF 模式0.5A 负载)

CH1:VSW  CH3:Vo  CH4:IO (__LW_AT__DE 模式5A 负载

CH1:VSW  CH3:Vo  CH4:IOHEF 模式5ALOAD

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    您在什么情况下进行过流和频率设置测试?

    您是否在一个给定的 VIN/VOUT/负载上尝试此配置?  

    请告诉我。
    非常感谢!

    此致、
    Dorian

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    如下所示:

    测试 TPS53316EVM-075:

    测试条件:750kHz 6.5AOCP

    2.在相同的 VIN/VOUT/负载条件下在以下条件下进行测试:

      a.输入电压5V/输出 电压1.5v/负载0.5A;DCM

      b.输入电压5V/输出 电压1.5v/负载5A;CCM

      将 EVM 模式 J1连接从 DE 模式更改为 HEF 模式、没有频率或开关波形改变这两种情况。

    那么我想知道 DE 和 HEF 模式之间的具体区别吗?

    谢谢。

    此致、

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    根据我的理解、DE 和 HEF 模式之间的区别在于 PWM 调制器的使用。

    您可以在图8至12中看到、这种差异更适用于更高的开关频率。

    为了节省开关损耗、HEF 调整开关频率运行以保证最佳效率。  

    PWM 调制器可调整高侧 MOSFET 的导通时间、以获得优化的效率。

    在较低的开关频率下、DE 和 HEF 非常相似。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢你的答复。

    BR

    Mia