This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:电压容差和故障模式?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928999/tps63900-voltage-tolerance-and-failure-mode

器件型号:TPS63900

大家好

作为对运算放大器电路设计进行更广泛测试的一部分、我们一直在测试 PCB 上测试 TPS63900。

我们有两个设计草案、希望使用 TI 针对论坛问题建议的 TPS63900、以支持在无线电发射时具有突发电流的超低功耗无线设计。   该新器件具有低静态电流、电流输出能力和双路可选电压、非常适合该应用。

在测试期间、我们发生了两起过压事件、这两起事件都导致 TPS63900发生故障。  一个原因是电源电压很差、需要一段时间来稳定电压、因此存在一个短暂的过压。  发生这种情况时、TPS63900会立即发出魔烟。

第二个事件是、由于高压电栅栏测试装置将一个正常的实验室电源变为干草接地、导致它短暂地松开电压控制。  显然需要更加小心!

这一次没有魔术烟雾(电流控制装置被切断)、但 TPS63900再次被立即销毁、从而形成永久短路。

我有两方面的顾虑。   一般而言、TPS63900具有稳健性、可用于简要介绍过压情况、其次、视在故障模式下为死短路。

这些问题是否在生产版本中得到认可/正在解决?

目前还没有机会对器件进行正式测试、因此"证据"是传闻、如上所述、并非非常公平的测试、但并不能激发在新设计中使用器件的信心。  测试板上的其他器件可以承受。

感谢您的建议。

PS -我们仍在等待 TI 对先前有关其他样片和生产的可用性问题的答复。

谢谢、Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    TPS63900是一种低电压产品、绝对最大电压为5.9V。 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。  

    您可以帮助捕捉 Vin、LX1、LX2、Vout 的波形、以检查它是否确实超过绝对最大电压。 如果是这样、我们唯一可以做的就是修改周围电路并避免此类过压。

    我是否可以知道前面的问题是什么? 如果要申请样片、您需要联系已提交的团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    感谢您回来。 在实践中、使用电池供电时、即使极不可能发生过压、您是否会建议使用任何不会对电流消耗产生重大影响的特定保护电路?

    另一个问题是器件何时可能投入生产以及后续样片。 因此、我们仍在等待对此问题的答案。

    此致、Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    首先、您应该在生产、转换和运输中注意 ESD。

    然后尝试避免过压情况、如热插拔。 如果过压是不可避免的、则可以添加 TVS 或齐纳二极管来降低峰值。  

    对于 TPS63900、我记得它的样片已推出。 但我不确定它何时会用于大规模生产。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    遗憾 的是、这种看起来很智能的新设计无法通过感应过压情况并关闭转换器来提供保护。  

    如果要在发生功率尖峰时将转换器与任何类型的主电源配合使用、我们必须实施保护。

    关于样片、网页仍显示"不可用"。

    此致

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    抱歉、您是说过压保护? 是的、它将停止切换。 但是、如果外部电路强制施加过压、则仍有损坏的风险。  

    对于样片、您可以联系当地提交的团队或分销商。 我们是不同的部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    当然是对的。 停止开关不会防止损坏。   为了简单起见、我需要尝试找到一个超低泄漏齐纳二极管。

    已再次联系"客户支持"、因为他们自7月31日起未提供有关生产或样片的答案。

    此致

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    它看起来器件仍需要一些时间才能释放。 请耐心等待。 谢谢!