This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:PSR 配置中需要电流模式控制? 和 SEC 绕组上的达拉默 V 压降

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929228/ucc28c44-current-mode-conrol-required-in-psr-configuration-and-daramtic-v-drop-on-sec-winding

器件型号:UCC28C44

评估 UCC28C44作为 PSR 反激式控制器  

有一些问题  

我未使用电流模式控制(无电流感应电阻器)与使用反激式控制器的其他电源保持一致、调节不符合预期。 我想确保不是因为这个选择。 您能告诉我 PSR 配置中是否需要此电流模式控制吗? UCC28C44数据表中介绍了电压模式控制、但您发送给我的应用手册中没有介绍电压模式控制。 我只是想确保这是可能的。

 

我在这里面临的问题是、当电流需求增加时、SEC 绕组上的电压会急剧下降。 我知道采用 PSR 配置的控制器不可能看到 SEC 绕组输出电压,因此在我的情况下,控制器无法调节该压降,但如果使用电流感应模式,是否有可能? 电压模式的选择是否控制问题的根源?

感谢你的帮助

CALLEX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以在电压模式下使用 UCC28C44、数据表对此进行了介绍。

    您似乎很难通过从初级侧绕组进行调节来获得良好的输出电压调节?

    电压模式和电流模式控制之间的选择不会影响输出电压调节。

    输出电压调节取决于次级绕组和初级侧辅助绕组之间的耦合、这是变压器结构的函数。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的第一个想法,但我想确保没有其他影响。

    感谢您的回复、
    此致、

    Emile