This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:在2A 最大输出电流下运行 TPS63070的设计注意事项是什么?

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929195/tps63070-any-design-consideration-for-operating-tps63070-at-2a-maximum-output

器件型号:TPS63070

我正在寻求有关选择合适的电源转换器的一些指导。  我的应用需要降压/升压转换器来转换来自2S 锂聚合物电池(1500mAH)的输入电压(6.4-8.4V)、从而为以7.5V @ 2安电流间歇性运行1秒的直流电机供电、然后休息1秒。  我计划使用 TPS63070、这主要是因为总体解决方案成本、但我想知道、通过在2A 的最大输出电流限制附近运行 TPS63070、尤其是在稳定性方面、我是否需要注意什么?  或者您是否会推荐其他电源转换器?  我确实需要一个使能引脚。

谢谢、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    应该可以。  有关布局、请参阅 TPS63070EVM 板、输入和输出电容器应非常靠近 IC。 对于电机负载、输出电容应足够高、建议 在输出侧放置2个22uF/16V 陶瓷+100uF EL 电容器。