This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680-Q1:LM22680-Q1

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22680, LM22680-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929357/lm22680-q1-lm22680-q1

器件型号:LM22680-Q1
主题中讨论的其他器件:LM22680

大家好、我叫 Jinsoo Yu。

我想知道 TI 产品说明书中器件型号 LM22680-Q1的内容。 (LM22680/-Q1 42V、2A SIMPLE SWITCHER 特性降压稳压器)

在数据表中、<2。 应用>在第一页中、我无法理解"从标准24V、12V 和5V 输入电压轨进行转换"

我想了解上一句的含义。

"输入电源轨"到底是什么意思?

最恰当的考虑

-俞金秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着该器件适用于大多数用于电子系统的24V、12V 和5V 输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复:)