This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:反向 OCP 的响应时间

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928933/tps25942a-response-time-of-reverse-ocp

器件型号:TPS25942A

大家好、  

以下是有关反向 OCP 的几个问题。  

1、响应时间是多少、即检测到反向 OC 到部件采取措施的时间?  

2.从部件请求关闭 MOS 到 MOS 关断的时间是多少?  

在数据表中、它提到"如果 Vout 在1us 内高于 Vin 10mV "、那么1us 的最小值是多少? 如果时间低于1us、MOS 不会关断、对吧?   

谢谢

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     一旦检测到反向电流(在比较器延迟之后)、该器件会立即通过将栅极拉低采取措施。 这通常需要几微秒的时间。

    您是否担心从 OUT 流入 IN 的-ve 电流?

    您能否通过电子邮件联系我、以便我可以建议您使用允许零反向电流的最新线路图器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将根据我们关于这一离线讨论的结果在这里结束本主题。