This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:能否在无输入电源的情况下为输出供电

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929750/tps25982-can-the-output-be-powered-with-no-input-power

器件型号:TPS25982

我们希望通过直接向通常由 TPS25982供电的电源轨供电来测试系统。  

在下面的原理图中、电源将施加在+VIN (TPS25982的输出)而非 J3上

1.输出端是否可以具有高达16V 的电压而输入端未加电?

2.我们是否需要禁用该器件以确保在这种情况下将其关闭?

如果 我们允许少量反向电流(反向二极管和电阻器)、该怎么办?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalom、

    TPS25982器件未集成阻断 FET。 因此、当在输出端施加电压时、电流将从体二极管流向输入端。 流过的电流量不受控制、完全取决于输入端的负载。 即使器件关闭、电流也会流动。

    必须注意避免电流的连续流动、以免损坏体二极管。