This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:寻求有关输入电压的最终澄清。

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863EVM, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929641/lp8863evm-seeking-final-clarification-on-input-voltage

器件型号:LP8863EVM
主题中讨论的其他器件: LP8863-Q1

您好!

我们已订购 LP8863EVM、只需100%确保我们正确操作它、不会损坏器件。

如您所见、规格表似乎包含一些相互冲突的信息:

第4页上说 、运行需要24V 或更高电压的电源、但该行上方的图片显示了12V 输入、理论上 LP8863-Q1的工作电压应为3V 至48V。 现在、 同样位于同一输入上的 TLE4275QKVURQ1 5V LDO 的工作电压范围确实较小、从5.5V 到42V、但这两个组件似乎都没有考虑 LP8863EVM 规格表中列出的"24V 或更高"。

在第16页上、此数字也会以独立模式为参考:

什么组件最终会导致我们无法使用5.5V 至24V 的输入电压? 如果此范围确实可用于输入电压、正如显示12V 输入电压的图片所示、为什么规格表中说我们需要大于24V?

感谢您的帮助、我们非常希望确保为 EVM 提供适当的输入电压、并且进一步澄清这一点将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如前所述、如果您使用 电流足够大的5.5V 至24V 输入电压、这是可以的。 您可以在 电路板中设置您自己的 UVLO 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢最后的澄清。