This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:TPS62180的第2个及更高版本 PCBA 不如第1个 PCBA

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62180, TPS53515, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929145/tps62180-the-2nd-and-later-pcba-of-tps62180-are-not-as-good-as-the-1st-pcba

器件型号:TPS62180
主题中讨论的其他器件: TPS53515TPS54824

您好、专家、

TPS62180用于将12V 转换为5.55V。

一些 PCBA 是在不同的时间根据相同的原理图、相同的 PCB 布局和 相同 的外设组件进行制造的。 然而,只有首次建立的 PCBA 成功。 它以22.2W 的输入功率转换电压、效率为91%。

其余 PCBA 要么无法提供3.6A、要么以63%的低效率工作。

下面显示了唯一的原理图。

下面显示了唯一的 PCB 布局。

这里是相同的 PCBA

您是否知道导致电路缺陷的原因? 或者、您对电路调试有什么建议吗?

提前感谢您!

Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图和布局似乎未成功上传、请重新上传。

    从您的描述中可以看到、其余的负载无法正常工作、但第一个版本可以输出4A*5.55~=22W、因此其余的负载似乎异常工作、不仅效率较低。

    如果 PCB 布局相同、原理图相同、测试设备相同、PCBA 不同、我想可能第一块电路板和后续电路板的某些元件不同、这会导致电路工作异常。

    建议您在正常电路板和异常电路板、 Vin/Vsw/Vout 之间进行一些波形比较。 此外、您还可以在良好的电路板和异常电路板之间进行组件 ABA 比较。 您可以先更改 IC、然后再更改其他组件、以检查问题是否出在某些组件之后。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuchang,

    感谢您的快速响应。

    PCBA #1、输入12V/1.85A、输出:5.5V@1.5Ω,效率= 91%

    PCBA #2输入12V 无法向1.5Ω Ω 的负载提供5.5V 电压(导致12V 输入电源的电流限制)

    PCBA #3、输入12V/2.6A、输出:5.47V@1.5Ω,效率= 63%、  

    我正在重新加载这些数字,希望它们能成功加载。

    BTW、"ABA (组件 ABA 比较)"是否代表?

    Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wallace

     图像仍然没有通过。 如果您拖放图像、可能会出现问题。 您可以单击"插入"、然后选择要将其插入帖子的图像。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wallace、

    我现在可以看到这些图像。

    一个 ABA 交换是将 PCBA #1上的 TPS62180与 PCBA #2上的 TPS62180交换。 如果 PCBA #1现在出现问题、则表明问题与 PCBA #2上的 IC 有关。 如果 PCBA #2仍然有问题、则表明 PCBA #2还有其他问题。

    如果两个电路板现在都可以正常工作、则表明可能存在通过重新焊接器件来解决的组装问题。 要排除这种情况、应再次交换 PCBA #1和 PCBA #2上的 IC。 如果问题再次出现在 PCBA #2上、且原组件重新出现、则表明设计中存在一些微不足道的问题、导致某些电路板出现此问题。

    最好尝试对输出滤波器 LC 组件进行 ABA 交换、以查看其是否与它们相关。

    我对 PCB 布局的一个意见是、输入电容器的放置方式不理想。 输入电容器应放置在 IC 引脚之间、SW 节点应布置在其下方。 一个电容器应非常靠近引脚 A1和 A3、另一个电容器应非常靠近引脚 F1和 F3。 请参阅  数据表的第31页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    非常感谢您对细节的耐心解释。

    实际上、几块 PCB 上的奇怪异常 IC 性能并非仅限于 TPS62180。 TPS53515和 TPS54824在 PCB 1以外的 PCB 上均不能正常工作。 下面是一个摘要。

    TPS62180@

    PCBA #1:输出5.51V@1.5Ω;输入:12V/1.854A;效率= 91%  

    PCBA #2:当1.5Ω Ω 负载连接到 TPS62180时、输入12V 电源设备被迫进入恒流模式以限制其功率输出。

    PCBA #3:输入12V 电源供应器使用1.5Ω Ω 进入恒流模式

    PCBA #4:输出5.47V@1.5Ω;输入:12V/2.6A;效率= 63%

    TPS54824@

    PCBA #1:输出3.75V@0.5Ω;输入:12V/2.5A;效率= 93.7%  

    PCBA #2:输出2.47V@0.5Ω;输入:12V/1.6A;效率= 63%

    PCBA #3:输入12V 电源供应器使用0.5Ω Ω 进入恒流模式

    PCBA #4:输入12V 电源供应器使用0.5Ω Ω 进入恒流模式

    TPS53515@

    PCBA #1:输出2.3V@0.3Ω;输入:12V/1.56A;效率= 94%  

    PCBA #2:输入12V 电源供应器使用0.3Ω Ω 进入恒流模式

    PCBA #3:输入12V 电源供应器使用0.3Ω Ω 进入恒流模式

    PCBA #4:输入12V 电源供应器使用0.3Ω Ω 进入恒流模式

    我将使用波形测量和电容器/电感器交换来开始电路调试。

    由于其 BGA 封装尺寸、这种 IC 交换对我来说似乎很困难。

    Wallace

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wallace、

    所有这些测试是否使用相同的输入电源? 似乎任何稳压器都可以将其置于恒定电流模式。 这让我认为它在某种程度上与输入相关、而不是与单个稳压器相关。

    在交换组件之前、是否可以禁用所有电源、然后一次启用一个电源、以查看它是否主要与一个转换器相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    感谢您回答以下问题。

    台式直流电源用于同时通过保险丝为具有 DC12V 的直流/直流转换器供电。  

    一个特定的高功率电阻器在一个测试中连接到相关的直流/直流转换器、而其余的直流/直流转换器为开路负载。  

    为了观察 和比较输入/输出引脚和 SW 引脚的波形、Yuchang 提出 了一个好主意。 我将会看到它。

    谢谢!

    Wallace