This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:24V 输入电压的 RDS (ON)图请求

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929558/tps54231-rds-on-plot-request-for-24v-vin

器件型号:TPS54231

您好!

当 Vin=24V 时、RDS (on)是否有任何可用的图? 在数据表中、它仅显示 Vin=12V 时的 RDS (ON)图、因此我需要在 Vin=24V 的图上提供支持、以便对我的电流电路设计做出一些决定。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

      数据表中没有此信息。 我们将检查此数据是否可用并返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    Rdson 主要由栅源极电压决定、栅源极电压的内部驱动器电压在12Vin 和24Vin 条件下几乎不应存在差异。 因此、Rdson 温度曲线应在12Vin 和24Vin 之间保持一致。  

    实际上、我想提醒一下、在正常运行期间、24Vin 下的温度高于12Vin 下的温度、这将使24Vin 的实际 Rdson 高于12Vin。 您应该关注温度并进行温度和 Rdson 计算的迭代、Webench 工具实际上可以帮助您实现这一目的。

    谢谢。