This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40101:TPS40101 SS 和 COMP 电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929730/tps40101-tps40101-ss-and-comp-voltage

器件型号:TPS40101

您好专家、

在大多数情况下、在软启动期间、ss 电压将大于 comp 电压、而客户发现 comp 电压大于 ss 电压。 TPS40101是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       实际上没有关系决定 SS > COMP 或 COMP>SS。 如果您考虑启动、软启动会斜升。 误差放大器 COMP 的输出也在上升。 在 stead 状态下、COMP 电压决定占空比、这取决于内部振荡器的斜升方式。 因此、很难在 SS 和 COMP 电压之间关联。

    您是否发现器件启动或调节存在任何问题?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的快速回复。 我是否可以知道控制器是如何从软启动控制变为闭环控制的? 判断标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      数据表的第23页对此进行了更详细的解释。 当 SS 斜升至超过特定电压(1.04V)时、内部基准进行控制。

    此致、

    Gerold