This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:如何设计外部组件

Guru**** 2381550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621, LM2623, TPS61021A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928648/lm2623-how-to-design-external-components

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件:LM2621TPS61021A

您好!

不过、我想知道如何设计外部组件、数据表中没有提到。

我可以参阅 LM2621的数据表吗?

用途如下:

输入电压:0.8V~2.7V
输出电压:6.5V
输出电流:10mA

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    感谢您的联系。

    输入电压是否来自超级电容器、它将在2.7V 电压下开始工作? 我提出这个问题的原因是、我们的许多器件都具有最低启动输入电压要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu -San、

    感谢你的答复。

    输入电压源不是超级电容器、而是电池。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    感谢您提供相关信息。

    您可以为您的应用复制以下原理图。 您只需更改反馈电阻器 RF1和 RF2值即可将输出电压设置为6.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu -San、

    感谢你的建议。

    您能否告诉我您是如何计算电感的?

    我的客户需要自行验证。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    明白。

    遗憾的是、计算 LM2623开关频率并不容易。 这就是数据表8.2.2.2中选择正确的 C3电容器的原因。 由于开关频率与电感纹波和电感之间存在关系、因此 L 没有明确的计算公式

    另一种解决方案是将 TPS61021A 与分立式电荷泵电路配合使用、以输出6.5V/10mA 电流。 TPS61021A 比 LM2623新得多、并在数据表中提供了详细的设计步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘三

    感谢你的建议。

    我知道。

    我还有一个问题。

    我的客户请求 FSW=300kHz、Cout =20000uF。

    LM2623可以实现这一目标吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    否 LM2623开关频率不是固定的。 它随 Vin 的不同而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu -San、

    我还有其他问题。

    您之前选择了4.7uH。

    您如何判断4.7uH 在这种情况下没有问题?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu -San、

    您是否也可以查看上述问题?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    根据所需的电感器纹波选择电感。

    如果客户需要固定频率、我建议他们使用 TPS61021A +分立式电荷泵解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘三

    感谢你的建议。

    >电感是根据所需的电感纹波选择的。

    电感器纹波是否可以通过 VIN*TON/L 计算?

    >如果客户需要固定频率,我建议他们使用 TPS61021A +分立式电荷泵解决方案。

    客户允许更改频率。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    >电感器纹波是否可以通过 VIN*TON/L 计算?

    是的。