This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 MSP430FR2433的压电式收集

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929640/piezo-harvesting-for-msp430fr2433

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

您好!

我使用 msp430fr2433进行压电收集。 收集装置的输出电压为0 -100V。 收割机在弯曲时提供间歇性动力。 Msp430fr2433为系统提供关键功能、需要在直流转换器能够提供连续电源之前进行供电。 我当时想在电源上升时使用一个带有限压器的电容器和一个开关来暂时为 msp430fr2433供电、并在直流转换器能够提供连续电源后切换至直流电源。 我想知道是否已经有一个解决方案可用于此任务。

谢谢、Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    MSP430的电源可低至1.8V。 考虑到如此宽的输出电压范围、我认为您无需在压电体的输出电压低于1.8V 时操作系统。  因此、我认为您需要降压转换器、而不是升压转换器或降压/升压转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有可用的解决方案、因为此应用没有清晰的输入和输出规格。