This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3525:LM3525M-L/NOPB 故障标志输出

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929681/lm3525-lm3525m-l-nopb-fault-flag-output

器件型号:LM3525

大家好、

我们的客户正在使用 LM3525M-L/NOPBe 进行测试、并希望导致此器件的输出出现故障、从而使"标志"输出信号变为有效状态并验证器件是否正常工作。

以下是客户问题:

如果我们将输出短路、我假设这会导致标志输出按照图10变为有效、这是正确的吗?
我们希望在测试中应用1-5次短时间、但我们想知道执行此类测试是否会降低器件的长期寿命、这是否是一个有效的问题?
此外、如果我们无法对输出施加硬短路来导致这种情况、我们需要拉多少电流才能使器件发生过流、从而将标志输出设置为低电平?

谢谢。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这对仅为测试而使输出短路没有任何问题。

    我认为对于一项测试而言、它的预期寿命是可以忽略不计的。

    1.5A 电流可能会触发电流限制。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。