This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923:为什么称白光 LED 驱动器? 我可以将其用于绿色和红色 LED 吗?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928571/lm36923-why-it-calls-white-led-driver-can-i-use-it-for-green-and-red-leds

器件型号:LM36923

您好!

我正在寻找可与绿色和红色 LED 配合使用的 LED 驱动器。 我想知道为什么有些 LED 驱动器被称为"白光 LED 驱动器"。

另一个问题是、我能否为每个通道使用不同数量的 LED? 例如、通道1为3LED、通道2为10LED。

谢谢、

Vahram

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahram:

    LM36923可以驱动绿色或红色 LED。

    是的、LM36923支持自适应输出电压控制、允许在每个灯串中使用不同的电压。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    另一个问题是、是否可以为每个通道设置不同的亮度? 例如、通道1的亮度为100%、通道2的亮度为50%、通道3的亮度为10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahram:

    LM36923不支持对每个通道进行独立控制。

    BR、

    Robin