This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:当输出设置为5V 时、输入电压为4.8V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929706/tps562201-input-of-4-8v-when-output-is-set-to-5v

器件型号:TPS562201

我想知道当输入降至4.8V 且输出配置为5V 时会发生什么情况。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TPS562201具有最大占空比限制、约为~0.85、因此在4.8V->5V 条件下、输出电压将降至4.1V。