This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:除 ucc28634外适用于其他低待机功耗放大器的器件;仿真指南

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634, UCC28730, LM5021, UCC28780, UCC28740, LM5023, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928725/ucc28634-suitable-devices-other-than-ucc28634-for-low-standby-power-consumption-simulation-guidelines

器件型号:UCC28634
主题中讨论的其他器件: UCC28730LM5021UCC28780UCC28740LM5023TL431

大家好、

 我的客户正在寻找反激式控制器解决方案、其要求如下:

 --支持85~265Vac, 典型值为 100V@60Hz 交流输入;

 --典型输出为 5V@13A 65W;

 --待机(无负载)功耗: 5V@62mA (0.31W);

 我已升级 UCC28634、 但您能不能建议更多合适的器件?

 BTW、 客户的终端客户需要支持 LT SPICE / SPICE 仿真模型、 您是否还可以为提供的器件仿真提供指南?

 期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您关注 TI 反激式控制器。

    TI 有许多可能的候选器件可用于此应用。 由于 UCC28634采用初级侧调节(PSR)、因此可能还适合其他几种 PSR 控制 器:UCC2870x、UCC2871x 和 UCC28730。  这些器件可提供+/-5%的电压调节。  

    如果需要更严格的稳压、次级侧稳压(例如使用 TL431)和光耦合反馈器件包括:UCC28740、 LM5023、LM5021和 UCC28780。
     

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

     非常感谢。

    此致

    Benjamin