This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:请求 BQ25886 SYS 连接

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928707/bq25886-ask-for-bq25886-sys-connection

器件型号:BQ25886

您好、先生、

我是否可以让 SYS 保持浮动并且所有其他系统直接连接到 BAT、这样电池就可以在不经过 BATFET 的情况下提供其他系统部件?  

我还想问 BATFET 的最大耐受电流是多少? 我在数据表8.3.6.3中看到了 BATFET I-V 曲线。 它显示 IBAT 可以实现5A。 这是否意味着如果通过 BATFET 移动5V USB 为电池和电池供电系统负载充电,即使系统负载达到3A 峰值电流,也不会导致问题?

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenting、

    我是否可以让 SYS 保持浮动并且所有其他系统直接连接到 BAT、这样电池就可以在不经过 BATFET 的情况下提供其他系统部件?  

    是的、您可以将系统负载直接连接到 BAT。 但是、请注意、系统负载需要小于设置的最大充电电流。

    我还想问 BATFET 的最大耐受电流是多少? 我在数据表8.3.6.3中看到了 BATFET I-V 曲线。 它显示 IBAT 可以实现5A。 这是否意味着如果通过 BATFET 移动5V USB 为电池和电池供电系统负载充电,即使系统负载达到3A 峰值电流,也不会导致问题?

    第8.3.6.3节中的图16描述了补充模式下 BATFET 的 I-V 行为。 补充模式是指系统负载必须由电池供电。 当适配器不存在或适配器过载时、可能会发生这种情况。  

    BATFET 能够放电最大5A 的 RMS 电流、因此对于3A 负载而言这是可以的。


    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ricardo、他们解决了我的问题。