您好、先生、
我是否可以让 SYS 保持浮动并且所有其他系统直接连接到 BAT、这样电池就可以在不经过 BATFET 的情况下提供其他系统部件?
我还想问 BATFET 的最大耐受电流是多少? 我在数据表8.3.6.3中看到了 BATFET I-V 曲线。 它显示 IBAT 可以实现5A。 这是否意味着如果通过 BATFET 移动5V USB 为电池和电池供电系统负载充电,即使系统负载达到3A 峰值电流,也不会导致问题?
此致、
Wenting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我是否可以让 SYS 保持浮动并且所有其他系统直接连接到 BAT、这样电池就可以在不经过 BATFET 的情况下提供其他系统部件?
我还想问 BATFET 的最大耐受电流是多少? 我在数据表8.3.6.3中看到了 BATFET I-V 曲线。 它显示 IBAT 可以实现5A。 这是否意味着如果通过 BATFET 移动5V USB 为电池和电池供电系统负载充电,即使系统负载达到3A 峰值电流,也不会导致问题?
此致、
Wenting
Wenting、
我是否可以让 SYS 保持浮动并且所有其他系统直接连接到 BAT、这样电池就可以在不经过 BATFET 的情况下提供其他系统部件?
是的、您可以将系统负载直接连接到 BAT。 但是、请注意、系统负载需要小于设置的最大充电电流。
我还想问 BATFET 的最大耐受电流是多少? 我在数据表8.3.6.3中看到了 BATFET I-V 曲线。 它显示 IBAT 可以实现5A。 这是否意味着如果通过 BATFET 移动5V USB 为电池和电池供电系统负载充电,即使系统负载达到3A 峰值电流,也不会导致问题?
第8.3.6.3节中的图16描述了补充模式下 BATFET 的 I-V 行为。 补充模式是指系统负载必须由电池供电。 当适配器不存在或适配器过载时、可能会发生这种情况。
BATFET 能够放电最大5A 的 RMS 电流、因此对于3A 负载而言这是可以的。
谢谢、
Ricardo