主题中讨论的其他器件: LP5569、 LP5524
尊敬的先生:
如标题所示、我们的 LED 导通时间目标是定期导通1ms、60Hz 或120Hz、但数据表仅提到256Hz 或558Hz。
如何控制60Hz 或120Hz? 我们能否通过 MCU GPIO 的 LP5562 C3pin (EN/VCC)实现1ms/60Hz 的60Hz/120Hz、或120Hz 上的1ms?
如何使用两个 LM5562来驱动8个 LED、这两个 LP5562具有相同的 I2C 地址?
谢谢、
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
如标题所示、我们的 LED 导通时间目标是定期导通1ms、60Hz 或120Hz、但数据表仅提到256Hz 或558Hz。
如何控制60Hz 或120Hz? 我们能否通过 MCU GPIO 的 LP5562 C3pin (EN/VCC)实现1ms/60Hz 的60Hz/120Hz、或120Hz 上的1ms?
如何使用两个 LM5562来驱动8个 LED、这两个 LP5562具有相同的 I2C 地址?
谢谢、
Hugo
您好、Hugo、
问题1:
LP5562的 PWM 频率为256Hz 或556Hz。 您无法通过 PWM 控制实现60Hz 或120Hz 的 LED 照明。 LED 驱动器输出电流也可通过 I2C 寄存器在0mA 至25.5mA 范围内进行编程。
例如、将 PWM 控制寄存器设置为 FFh、并通过 LP5562 I2C 系列接口数据输入实现60/120Hz。 如果 LED 导通时间目标为1ms/60Hz,则将电流设置为17.5mA,1ms 后将电流设置为0mA,15.6ms 后将电流设置为17.5mA,并通过 I2C 重复此操作。 时钟频率高达400kHz。
也许您可以考虑 L5569、它具有高达19.5kHz 的高 LED 开关频率。
问题2:
级联两个芯片。 相应地将芯片1的 SDA/SCL/EN 引脚连接到芯片2。 您也可以使用 LP5569来驱动8个 LED。
通常、您可以尝试使用 LP5569。
此致
徐美奈