This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481SEPICEVAL:输入电压

Guru**** 2579885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481SEPICEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929106/lm3481sepiceval-input-voltage

器件型号:LM3481SEPICEVAL

您好!

我的客户尝试在 Vout=12V 时评估 LM3481SEPICEVAL。

根据用户指南、在 Vout=12V 条件下、输入电压限制为18V、如下所示;

为什么输入电压限制为18V?

我认为、在原理图上、输入电压容差不会超过40V。

我想通过输入高电压了解折衷。

此致、

Kuramochi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    请检查限制输入和输出电压的二极管和开关的额定电压。 有关更多详细信息、请参阅此简短说明 :https://www.ti.com/lit/ug/slyu032/slyu032.pdf 和功率级设计器工具: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里吉特-圣

    感谢你的答复

    >请检查二极管的额定电压  

    哪个二极管与 EVM 原理图上的输入电压容差有关?

    >和限制输入和输出电压的开关。  

    输入电压的问题。 输出是否考虑?

     我认为、在原理图上、输入电压容差不会超过40V。 正确吗?

    >有关更多详细信息,请参阅以下简短说明: https://www.ti.com/lit/ug/slyu032/slyu032.pdf 和功率级设计器工具

    我已经检查过它。 输入电压限制是由大电感电流纹波引起的、对吧?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    请检查 SEPIC 转换器所需的额定电压。 它始终是晶体管和二极管上的输入和输出电压之和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里吉特-圣

    我理解、感谢您的帮助。

    此致、

    Kuramochi