This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:与 Trise 和 Tfall 相关的外部组件

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929424/ucc21222-q1-external-components-related-to-related-to-trise-and-tfall

器件型号:UCC21222-Q1

大家好、  

在数据表中、"6.10开关特性"显示了 tRISE 和 tFALL 的典型值和最大值。 µF °条件为"VVCCI = 3.3V 或5.5V、µF VCCI 至 GND 的0.1 μ F 电容器、CVDD = 10 μ F、COUT = 1.8nF、VVDDA、VVDDB = 12V、f = 1kHz、TJ =–40°C 至+150 C"  

1) 1)能否告诉我哪个参数 cout? 我想它连接到图33中的 OUTA/OUTB 端子、对吗?  
2) 2)对于各种趋势和下降、它是否取决于 TJ、外部栅极电阻器 Rg 以及连接到 OUTA/OUTB 的 SW 的栅极电荷 Qg? 如果有任何问题、您能告诉我哪些组件和参数会影响它吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ochi San、

    由于您向我们发送了一封询问类似问题的电子邮件、因此让我们通过电子邮件跟进。 我将关闭该线程。