This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:次级侧控制- RCS 计算

Guru**** 2391165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929615/ucc28251-secondary-side-control---rcs-calculation

器件型号:UCC28251

对于将 UC28251置于次级侧控制中的半桥控制器、我不清楚用于次级侧控制的 CS 引脚的 RC 计算。 请指导我找到正确的公式或文档吗?

此外、如果可能、我还想了解如何计算 Ea-& COMP 阻尼的 CZ 和 Rz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中有一个次级侧设计示例、展示了如何感应电流。 基本上需要电流互感器和光耦合器。

    对于反馈环路设计、您可以遵循典型的 II 类或 III 类补偿设计、该设计可在书籍或在线获取。 对于在线、您可以搜索 II 型或 III 型环路补偿、您将看到步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将讨论从 V_ref 引脚驱动的辅助模式控制斜坡引脚。  

    很抱歉造成混淆。

    薪酬部分很明显、谢谢。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您仍然可以使用相同的公式、但可以将 Vin 替换为 Vref。

    Vramp、公式(29)、让 Vin/(2n)= Vref

    然后、在公式(34)中、将 Vcharge 替换为 Vref

    Cramp 仍然需要任意拾取、例如470pF。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要谢谢。 但我不清楚 eq29中的 Vpre-bias 和 VSR_ramp 计算。

    我的参考电压在 EA+引脚上为1.74V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSR_RAMP = 3V 是一个固定数字。

    Vpre-bias 是上电后 SR 控制开始时转换器输出端的电压。  对于次级侧控制、由于 Vin/(2n)已替换为 Vref、Vpre-bias  应仅设置 为3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题如下:-

    VREF=3.3

    Vpre_bias = 3.

    VSR_RAMP=3

     

    Vramp = Vref–Vprebias      x VSR_ramp      =(3.3–3) x 3 = 0.3 / 2 = 0.15

                      2 x Vprebias                                                      2 x 3

     

    Vramp = 0.15V

     

    假设 C = 100pF (如 SLUU441A 中所示)

    Vcharge = Vref = 3.3

    Fsw = 200kHz

    RCS = 1/[  2 x ln{Vcharge /(Vcharge–Vramp)}x cramp x fsw ]

    RCS = 1/[2 x ln (3.3/3.15) x (100 x 1e-12) x (200 x 1e3)]

    RCS = 1 /(1.86 x 1e-6)= 537403欧姆= 537千欧

     

    在 SLUU441A 中、RCS 为100K 或10K、我不确定

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../sluu441a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R29可在 BOM 的用户指南中找到、它为10k。

    因此、该设计未选择 Vpre-bias = 3V、且应小于3V。 我不知道该设计中的预偏置电压是多少。 但是、如果您选择3V、那么您只需使用您获得的计算结果即可。 如果要匹配该设计、则需要选择其他数字。

    实际上、您可以按原样使用公式(29)、并插入您的 Vin、n、以确定 Vramp。 估算 Vramp 后、您将得到相应的 Rramp。

    您甚至可以将 Vramp 设置为任意值。 这里的关键是 Rramp。 在计算 Rramp 后、实际上是向后实现 Vramp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我反向计算、在 C=100pF 和 R=10k 的情况下、Vpre 为1.09V

    我通常也想知道为什么我也在使用组件:)  

    感谢您的支持。 如果您将来能对此再作一些说明、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以按原样重新计算公式(29)、即、当您的 Vin 和 n 以及 Vpre-bias = 3V 时。

     在我看来、您的设计没有预偏置、 因此您设计的计算 具有更多选择。 但是、如果您的设计确实有预偏置、则应按原样使用公式(29)。