This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28720:UCC28720和电流感应电阻器损坏

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929250/ucc28720-ucc28720-and-current-sense-resistor-damaged

器件型号:UCC28720

您好!

我们将根据下面附加的图像使用 UCC28720。

在少数电源中,我们发现 部件 R91、R92 (电流感应电阻器)、U1 (开关)、T1 (连接到开关驱动器的晶体管)和 R2 (晶体管基极驱动器)损坏。

 损坏发生在 少数 电源中(<2%)。

电源在230V 时首次通电、不打开、随后发现部件损坏。

我们的规格如下所示。

LP:330uH、Vinmin=44V、Vinmax=277V、Vout1=6.5V、Iout=0.1A、 Vout2=5V、Iout2=0.35A。

这种损坏的可能原因是什么?  请建议。

谢谢  

Sateesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sateesh、您好!

    我正在与 Prahlad 合作解决这个问题。  他已经向我转交了您的原理图、变压器数据表和 BOM。

    我认为这可能是电气过载。  我正在查看这些材料、Prahlad 将很快通过电子邮件与您联系。

    我将在 e2e 上解决此问题。  但是、我只想让您知道它没有关闭、我们正在进行离线处理。

    此致、

    Mike