This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:MSL 峰值温度

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928883/lmzm33606-msl-peak-temp

器件型号:LMZM33606

大家好、团队成员

在 LMZM33606RLX 的数据表中、MSL 峰值温度为240C (3-240C-168 HR)。 还有一个注释:根据 JEDEC 行业标准分类和峰值焊接温度的湿敏等级。

然而、JEDEC 标准显示峰值温度 为245C、而数据表显示为240C。
我的客户认为应该修改数据表。 请提供建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    我已注意到这一点,并将就这方面的具体情况咨询内部小组。 到目前为止、我可以说、根据数据表规格、器件将:

    • 建议在烘烤前将 MSL 3级地板寿命设置为168小时、以去除器件中捕获的水分
    • 峰值回流温度额定温度高达240摄氏度  

    当我获得有关此内容的更多信息时、我会向您回复。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、  

    LMZM33606目前的额定温度为240C。 产品可靠性团队目前正在 努力验证工艺改进、以实现符合 JEDEC 标准的245C。 我们希望在第4季度的某个时间获得有关这方面的更多信息、然后是信息性 PCN。

    因此、我将保持数据表不变、直至另行通知。  

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待了解有关245C 回流温度的 PCN 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用该论坛。