This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z80A-V110:5kΩ 寄存器、固件版本和 μ C 上拉问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80-V102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929335/bq20z80a-v110-comm-register-firmware-version-and-5k-pull-up-questions

器件型号:BQ20Z80A-V110
主题中讨论的其他器件:bq20z80-V102

您好!

我的客户对 BQ20Z80ADBT 器件有三个问题:

  1. 我们是否可以访问 AFE 通信寄存器(或 afe_fail 计数寄存器)以了解到目前发生的通信故障数量?
    1. 我在 TRM 中找不到这方面的答案、您能帮您解决吗?
  2. bq20z80-V102:该固件版本早于我们应使用的 V110、并且可能会导致如下定义的通信故障(来自 bq20z80-datasheet)。 我们如何检查 IC 上的正确 FW 版本? 我们是否可以使用 TI Bq 电量监测计评估软件来实现该目的?
    1. 查看 第61页的 TRM (www.ti.com/.../sluu276.pdf )、可以看到 ManufacturerAccess 命令、0x0002表示固件版本。 是否有方法可以使用 电量监测计评估软件来访问此内容?
  3. 5kΩ 对该芯片的时钟和数据线有任何影响、Δ Σ 上拉会是怎样的。
    1. 阅读"SMBus Made simple"应用手册、建议使用10kΩ Ω 电阻值。  但查看数据表、可以确保两个接口的 VOL 为0.4V、输出电流为0.5mA。 因此、另一种方法是确保器件的开漏输出电阻小于800Ω Ω(0.4V/0.0005A)。 在使用5kΩ Ω 电阻器的3.3V 电压下、最坏情况下的输出电压应为0.455V。 器件通常具有0.8V VIL 阈值、因此会丢失一些内置的噪声容限(0.4至0.8V)、但仍然可以正常工作。 我认为最重要的是确保同一总线上没有另一个上拉电阻器并联的主器件((第二个上拉)。 你同意吗?   

如果您有任何疑问、请提前通知我、谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您可以在 TRM 中检查扩展 SBS 命令的 B.1 AFEData (0x45)部分、使用此命令、您应该能够在非密封完全访问模式下拉 AFE_FAIL_COUNTER。

    TRM: https://www.ti.com/lit/er/sluu276/sluu276.pdf?ts=1596726236644&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ20Z80A-V110

    评估软件中的 DataFlash 存储器部分应该有一个标记为"固件版本"的部分、您也可以使用 pro 选项卡轻松发送制造商访问命令。

    10千欧是理想的、但我同意您的说法。 如果同一条线路上有其他上拉电阻器并联、则可能会导致通信问题。 该监测计的 VIL 确实为0.8V、因此您有一些空间。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢快速、清晰的说明! 我认为这应该是我的客户的所有需求。

    John