This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:无法将输出保持在所需的电压上

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928923/ucc28056-output-can-not-be-maintained-at-desired-voltage

器件型号:UCC28056

您好,E2E TI 专家;

我现在正在使用您的 CRM PFC 控制器 UCC28056、我现在遇到了该控制器的一些问题;

1)       1)直流输出电压随输入交流电源电压的增加而升高、很难保持所需的400VDC 设置值;我的测试数据如下:

Vinac_RMS (V)

Iinac_RMS (A)

输出电压(VDC)

Rload (Ω Ω)

输出功率(W)

η μ A

85.

0.677

211

820

54.3.

94.4%

90

0.696

220

820

59.0

94.2%

100

0.63

222.

820

60.1.

95.4%

110

0.669

239.

820

69.7.

94.7%

120

0.696

254.

820

78.7.

94.2%

150

0.667

277.

820

93.6.

93.5%

180

0.701.

310

820

117.2.

92.9%

200

0.681.

322

820

126.4

92.8%

210

0.687

332.

820

134.4.

93.2%

220

0.688

340

820

141.0

93.1%

230

0.676

344.

820

144.3

92.8%

240

0.686.

349)

820

148.5.

90.2%

注:所需的输出电压:400VDC。

2) 2)   在所有工作状态下、电路似乎始终处于 CrM 工作模式、即使负载很小、电路仍不处于 DCM 工作状态。

e2e.ti.com/.../_08FF_08_2D00_04_09FF_UCC28056-Application-Question.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_08FF_08_2D00_05_09FF_VOSNS-abnormal-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议根据您的功率级进行以下更改:

    将 R24更改为3kOhm

    将 C17更改为10pF

    将 C14更改为22nF

    将 R23增大到~800k Ω

    将 R16设为有效电阻、以便对谷值延迟进行编程。 18k Ω 或27k Ω 都可以。

    此外、我建议查看 VOSNS 分压器的布局。 该分压器应遵循 PFC 的输出电压。 从波形可以看出、VOSNS 振幅似乎突然变化。 您可能会耦合到 VOSNS 分压器中、该分压器会破坏输出电压反馈。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_08FF_0805_09FF_Reply-to-parameter-change.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享以下波形?

    COMP、VOSNS、Vout、ZCD/CS

    另请查看 ZCD/CS 与分压漏极波形的比较情况。 请参阅 UCC28056数据表中的图28、29和30。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我测试了 VOSNS 和 ZCD/CS 引脚的波形、看起来与 UCC28056 Datasheete2e.ti.com/.../_08FF_0806_09FF_VOSNS-Pin-_2600_-ZCD_2D00_CS-Pin-waveform.docx 非常不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3899198、

    ZCD/CS 引脚波形中存在偏移。 从85VAC 和100VAC 时的电感电流和 ZCD/CS 波形的形状来看、由于 ZCD/CS 引脚上的失真、您也会看到逐周期电流限制。 当 MOSFET 导通时、ZCD/CS 引脚应跟随电流感应电阻两端的电压、当 MOSFET 关断时、应遵循 MOSFET 漏极波形。  

    我建议查看 ZCD/CS 分频器中的不同点、以确定失真源。 当 FET 导通时、它应该看起来像一个平滑的线性上升斜坡;当 FET 关断时、它应该是0V。 接下来看看 C11/C12上的电压。 该电压应在 MOSFET 关断时跟随 MOSFET 漏极电压、并应在 MOSFET 导通时跟随电流感测上的电压。  

    此外、我建议使用"尖端和套管"探测 ZCD/CS 引脚、以最大限度地降低噪声耦合到来自探针 GND 夹的信号的可能性。

    此致、

    本·洛夫