This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:IN1和 IN2之间切换的行为

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929450/tps2121-behavior-of-switching-between-in1-and-in2

器件型号:TPS2121

您好!

我使用 TPS2121器件创建了一个电路。
我想问您 IN1和 IN2的开关行为。
IN1和 IN2均施加5V 电压。
PR1引脚设置了一个电阻器、以便在 IN1为5V 时施加3.3V 电压。
CP2引脚具有一个电阻器设置、以便在 IN2为5V 时施加2.5V 电压。
通过设置 PR1和 CP2引脚可设置 XCOMP 模式。
此外、由于 PR1引脚电压较高、IN1在正常运行时具有优先级。
ILM 引脚连接到51kΩ Ω、因此电流限制为2.2A。

下图显示了当 IN1电压关断且 IN1和 IN2施加5V 电压时 OUT 引脚的行为。
关闭 IN1后、OUT 引脚立即下降超过1V。
问题是该状态持续约7ms。
我检查了流经 IN2的电流、但不能说电流检测正常。
OUT 引脚电压在7ms 周期内似乎会振荡、因此我怀疑器件出现故障。
请告诉我您的意见。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    器件可能会在两个输入之间发生抖动。 您的设计中是否使用了迟滞?

    快速切换期间可能发生的情况是、当输入快速加载时、电压会略微下降。 然后、这种下降会触发另一个切换事件、器件会在两个输入之间"卡住"地反弹、直到一个输入完全放电。

    为了解决这一问题、我们建议在切换电压范围内构建一个迟滞窗口。 这意味着从 IN1切换到 IN2以及从 IN2切换到 IN1的触发点不同。 这是通过在 ST 引脚上使用迟滞电阻器来实现的。 请参阅本报告中的第2.2.2节、了解有关迟滞的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf 

    如果您还有其他问题、请同时包含您的原理图、因为这将帮助我们提供更好的反馈。

    感谢您在设计中使用 TI PowerMUX。