This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:TPS7A25具有相同的低 Iq 封装解决方案

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25, TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929461/tps7a25-tps7a25-the-same-package-solution-with-lower-iq

器件型号:TPS7A25
主题中讨论的其他器件: TPS706

大家好、

我的客户 现在正在使用 TPS7A25。 但   它们在下面有新的要求。 因此  、TPS7A25 IQ 在这里过大。 我 已向 他们推广 TPS70615DRVR。 您能否帮助检查 TPS70615DRVR 是否 是最佳解决方案? 您还可以提出更多建议。 谢谢。

VIN:2.5V~3.3V

Vo:1.5V

IO:<1mA

Iq <2uA。

P2P 或与   TPS7A25相同的封装  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果必须采用2x2 WSON 封装、我认为 TPS706是最佳选择。 如果他们想要更低的 IqTPS7A02 确实是最佳选择。 是什么促使需要采用2x2 WSON 封装?