This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10A 支持产品的放电电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24073, BQ24170, BQ24616, BQ25606, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928846/about-discharge-current-of-10a-support-product

主题中讨论的其他器件:BQ25616BQ24073BQ24170BQ24616BQ25606BQ24172

您好!

我正在寻找一款放电电流为10A 的产品。

下面列出了所需的规格。
TI 建议使用哪种器件?

・独立式(RC 设置)
・μ A 电池放电电流10A (最大20A 电池)
・1节锂离子电池
・充电电压:4.2V
・μ A 充电电流:1.25A
・VBUS (Vin):5V 交流适配器  
(在放电期间将切断 VBUS 线路)

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我假设您需要一个具有 NVDC 电源路径和集成 BATFET 的器件。  如果是、我不知道这种器件。   我建议  将负载直接连接 到电池。  您的电流足够低、您可以使用 BQ24073系列或 BQ25616等线性充电器、这两种充电器都具有 PowerPath、但您无法使用它、因为它们的 BATFET 无法对10A 进行放电。  如果您事先知道放电发生的时间、可以将具有较低 Rdson 的外部电池 FET 与内部电池 FET 并联、然后在断开 VBUS 线路时打开外部电池 FET。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的盛情款待。

    根据您的建议、选择了 bq24170和 bq24616。
    但是、仅使用单节锂离子电池(3~4.2V)运行时、器件预计处于关断状态。
    我的理解是否正确?
    在对10A 放电时、我是否应该小心?



    如果 客户不需要 NVDC 电源路径和集成 BATFET、
    是否可以考虑 BQ25606/BQ25616?




    此致、
    Yusuke  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    当在系统直接连接到电池且充电器被禁用(即未通电)的情况下使用 BQ24172时、我发现在放电期间充电器损坏没有问题。  

    使用 BQ256x6时、不能通过内部 BATFET 对10A 放电。      您必须将负载直接连接到 BAT、或者在 BAT 和 SYS 之间使用 Rdson 低于内部 BATFET 的外部 FET 将负载连接到 SYS。    该外部 BATFET 将针对放电事件打开。  充电器的内部 BATFET 将承载部分电流、但大部分电流将通过外部 BATFET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢你的建议。
    我想确认最后一件事。
    >您必须将负载直接连接到 BAT,或者在 BAT 和 SYS 之间使用 Rdson 低于内部 BATFET 的外部 FET 将负载连接到 SYS。  
    使用“将负载直接连接到 BAT”时,是否有任何预防措施或问题?

    我将考虑以下电路。
    我们的理解是、当10A 放电时、充电电流和电池放电被相加并输出。
    您能在此时就预期行为向我们提供建议吗?



    此致、
    Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    BQ25606内部 BATFET 仅能够提供6A 持续放电电流。  假定输入功率足够高、此降压转换器只能提供3A 最大输出电流总计=充电+系统电流。  在早期的帖子中、您提到当发生10A 放电时、输入适配器将被移除。  因此、我建议您在 SYS 和 BAT 之间添加一个外部 FET 、以提供大部分10A 放电电流、并在关闭输入电源的同时将其打开。  该 FET 需要使 Rdson 低于内部 BATFET 的 Rdson。

    此致、

    Jeff