This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069或 TPS2493、哪一款最适合我们的热插拔应用?

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2493, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928639/lm5069-lm5069-or-tps2493-which-one-is-the-best-fit-for-our-hotswap-application

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS2493TPS1663

您好、专家、  

我们正在设计48V 电源系统。 由于有备用直流/直流使用非隔离式解决方案、因此热插拔保护非常重要。 电流要求不超过4A。  通过查看 TI 系列、LM5069和 TPS2493是具有相似功能的理想选择。 LM5069的优点是采用小型封装、TPS2493的优点在于它是一代相对较新的产品。 从可靠性的角度来看、哪一个最适合? 我们更喜欢 LM5069、因为它很小、但可靠性是关键因素。

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的联系。

    请查看 TPS1663。 它非常适合您的要求。 如果您有后续问题、请告诉我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢您的快速响应。 TPS1663集成了 FET、非常理想。 但对于我们的应用、电压略低、电池系统电压将在44-55V 范围内、电机运行将产生一些过冲和尖峰、因此60V 过低。  如果是80V 或100V、这将是理想选择。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    好的。 明白。

    这两种器件架构略有不同、但功能相当。  LM5069 可提供比 TPS249x 器件更快的过载/短路故障响应、这有助于为给定的热插拔 MOSFET 提供更大的 SOA 设计裕度。 但是 、对于需要更高瞬态抗扰度(较慢的响应可避免在边缘过载时触发断路器)的应用、TPS249x 是首选。

     从可靠性 的角度来看,我看不到它们之间有什么区别

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    对于更多 SOA、我们决定使用 LM5069自动重试版本。  我们将在可能的情况下使用所连接的 MOSFET、另请帮助检查。

    谢谢

    Peter

    e2e.ti.com/.../0537.NVMFS6B14NL_2D00_D.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请将已填写的设计表发送给我以供审核。 它位于产品文件夹下。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh

    感谢您的支持。

    Peter