This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178占空比最大值/最小值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928753/tps61178-tps61178-duty-max-min

器件型号:TPS61178

您好!

我对 TPS61178有两个问题

1、该 IC 占空比最大值和占空比最小值是多少?

2.当12.5V 升压至13V 时、占空比约为4%、该 IC 是否可用于此类低占空比范围? 它在 IC 的实际应用中是否超出设计?

规格如下所示

输入电压(最小值)

7伏

输入电压(最大值)

12.5V

输出电压

13伏

输出电流

3A

谢谢、致以诚挚的问候

Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rock:

    当输入电压为12.5V 时、提供13V 电压不会对负载造成影响。 如果输入电压接近输出电压、TPS61178可在 PFM 模式下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢您的回答、我的客户对 TPS61178感兴趣、 它的最大值为90%、但最低值是多少? 我可以在数据表中找到它吗?

    是否有任何设计或应用文档可供参考?

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rock:

    在我们实验室的测试中、最小 Ton 约为105nS、最小 Toff 为140nS。 它是供参考的典型值。

    因此、最小占空比将随您选择的不同频率而变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢您、在 输入电压为12.5V 时、提供13V 电压不是问题、输出电压也可以稳定在13V3A 中?  

    电压是否不稳定或下降会出现问题?

    此致、

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rock:

    它应该具有此类功能并进行适当的设计、因此输出电压不会下降。   

    我不确定环路是否会不稳定、因为 VIN 范围很宽、修改补偿参数会有所帮助。