This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:我已经改变了每个参数来改进 PF ar 220V、在1KW 负载下为0.93,似乎每个参数都没有影响。 每当我添加负载时、只有峰值波形不正常。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928716/uc2854b-i-have-changed-every-parameter-to-improve-pf-ar-220v-which-was-0-93-with-a-1kw-load-it-seemed-every-parameter-ha-no-effect-whenever-i-added-load-only-the-peak-wave-was-not-ok

器件型号:UC2854B

我更改了 Vloop 参数、Iloop 参数、Vrms 参数、IAC 参数、频率参数、Isense 参数、 但当我添加到0.95的半负载时、PF 仍然相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raven 您好!

    我将关闭此帖子、因为它重复了以下帖子:

    您的问题将在上述参考帖子中得到解决。

    此致

    John