This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089的 Webench 仿真

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928829/tps61089-webench-simulation-of-tps61089

器件型号:TPS61089

大家好、

TPS61089目前设计用于汽车 DVR 项目。
客户询问它是否只能设计为500kHz? WEBENCH 只能仿真998KHz
此外、他们希望了解数据表中显示的效率开关频率图片。

2MHz 时的效率图是什么? 谢谢。

e2e.ti.com/.../tps61089-frequency.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    效率波形是在 fsw=500kHz 条件下获得的。

    我们没有采用2MHz 效率曲线。 2MHz 时的效率要低得多。  您的 Vin、Vo、IO 是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回复。 客户规格如下所示。

    输入电压:3V-4.4V

    输出电压:5V

    输出电流:2.5A

    您是否会对以上 webench 的结果有任何疑虑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请检查随附的 Webench 文件。 工作频率为500kHz。

    e2e.ti.com/.../WBDesign56.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    客户要求我们提供2MHz 时的效率图。 是否可以提供? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它需要一些时间。 请耐心等待。

    我们可以通过电子邮件进行通信吗? )