This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:UCC27424的偏置和放大器;UCC27712

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27424, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929381/ucc27424-rbias-of-ucc27424-ucc27712

器件型号:UCC27424
主题中讨论的其他器件: UCC27712

你(们)好。

我对 UCC27424和 UCC27712上的偏置电阻器的使用很好奇。

根据 UCC27712的数据表、连接到 VDD 引脚的外部偏置电阻器的用途是在电源启动时限制压摆率。

但是、我想知道在使用 UCC27424时为什么 VDD 引脚不需要外部偏置电阻器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    对于 UCC27424和 UCC27712、串联偏置电阻器(在 VDD 引脚上直接连接2个去耦电容器)是限制 VDD 电源引脚上浪涌电流的好做法。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    是否需要为两个 IC 放置1个电阻器和2个去耦电容器? 我希望尽可能少地使用外部分立式组件。  

    BTW、UCC27424是否有 Rbias 选择建议?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、绝对需要在 VDD 上直接具有2个并联低 ESL/ESR 去耦电容器。

    Rbias 电阻是可选的(但强烈建议使用10欧姆)、具体取决于应用预期的 dv/dt。

    希望这能回答您的问题。

    此致、

    -Mamadou