This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:VTTREF 引脚允许的电容范围是多少?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51116, TPS51100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929105/tps51116-what-capacitance-range-is-allowed-on-vttref-pin

器件型号:TPS51116
主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS51100

各位专家:

TPS51200、TPS51116等 DDR 电源器件具有 VTTREF 缓冲器输出、需要一些电容来保持缓冲器稳定。 某些器件(如 TPS51200)可能会为该电容指定允许的范围、但有些器件(如 TPS51116和 TPS51100)则可能未指定允许的范围。 数据表给出了一个典型电路、该电路显示了 VTTREF 引脚上的推荐电容(TPS51116为0.033uF、TPS51100为0.1uF)。 我想知道 TPS51116和 TPS51100的 VTTREF 引脚上允许的电容范围是多少?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    以下是我的建议

    TPS51116:0.033uF 至1uF

    TPS51100:0.1uF 至1uF。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢你的答复。

    此致、

    John