请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 执行校准步骤后、我按照 TRM 来创建黄金映像并对 bq27220 芯片进行编程。 但在对 OTP 进行编程后、 电流测量停止工作。 我们在两个器件上尝试过这种方法、一个器件显示0mA、另一个器件显示32767mA、两个器件均使用相同的黄金映像进行编程。 我在 e2e.ti.com/.../831307 上再次执行“校准”步骤时发现了同样的问题,当前的测量问题仍然存在。