This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:阻抗跟踪算法-理论

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929299/bq40z80-impedance-tracking-algorithm---theory

器件型号:BQ40Z80

您好 BGP 团队、

对于 Qmax 更新 IT 算法背后的理论、我有几个问题。 从《BQ40Z80技术参考手册》的第7.4.2小节中:

Qmax 更新在以下条件下不符合要求:

温度—如果温度()超出10°C 至40°C 的范围

Delta Capacity (Delta 容量)-如果合适的电池休息时间之间的容量变化小于37%。

 


您能解释一下我们是如何在这些条件下(从理论角度来看)得出的、如果我们偏离了这些条件、会发生什么情况?  

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    当电池温度极高时、其许多特性会发生变化、因此监测计会在10°C 至40°C 的温度范围内等待电池周期、以获得准确的 Qmax 更新、从而计算电池的其他参数、如 SOC。

    通常、极端寒冷是环境、当电池在通风不良的盒子中充电时、有时会出现高温情况。 如果您处于阻止 Qmax 更新的极端温度、则监测会随着时间的推移而降低、因为它不会学习电池的新 Qmax。

    容量的变化必须超过37%、因为监测计使用 OCV 曲线上的设定数据点来确定 DOD、这是监测计算的基础。 如果您传递的数据点太少、可能会导致 Qmax 的计算不准确。

    如果您仅循环电池少于37%、则会发生同样的情况、随着时间的推移、电量监测计将变得不太准确、因为它永远不会随着电池老化而更新 Qmax。

    您不需要每个周期都有一个 Qmax、只要它定期更新、监测计就能正常工作。

    此致、

    Wyatt Keller