This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:停止开关

Guru**** 2586295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611, TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928786/lm2611-stopping-switching

器件型号:LM2611
主题中讨论的其他器件: TPS28225

您好!

我的客户正在评估其电路板上的 LM2611、开关停止、如下所示。

原理图如下。

您知道为什么开关停止、VOUT 升高吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    请说明这是在空载还是轻载条件下、并且一旦负载增加、器件就会永久切换。

    如果是、则器件检测到输出电压过高、需要停止、直到负载将输出再次放电到目标电平。 就我可以看到的那样、纹波大约是目标输出电压的1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte–San、

    感谢你的建议。

    正如您所期望的、这是轻负载。

    是否可以在不增加负载的情况下改进此行为?

    增加负载很困难、因为这是电池应用。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    当器件开关时、从输入到输出的能量最小、因此器件需要在特定点停止、因为二极管不允许反向电流。

    如果绝对有必要进行永久开关、我只能考虑增加负载或尝试将二极管与 FET 交换并添加同步 FET 驱动器。 但我对这些器件不太了解、也不知道是否有适合此应用的器件。 让我尝试将这一主题交给专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    我看到 Brigette 一直在为 LM2611提供帮助、并提到了有关驱动同步 FET 的问题或可能的解决方案。 将二极管替换为同步 FET 和驱动电路可以解决导通负电流的能力问题。 但我不确定驱动器将如何与 LM2611中的内部电源开关布置连接。

    TPS28225和 TPS 28226是具有单个控制输入的同步 FET 驱动器、可在高达8V 的电压下将 VDD 低至4.5V。 因此、它 可能与 LM2611兼容、具体取决于输入电压范围。

    不过、我不确定驱动器 PWM 输入是否可以驱动或与 LM2611 SW 节点连接。

    此致、