This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:IC 未进入 MPPT 模式

Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929284/sm72442-ic-is-not-entering-mppt-mode

器件型号:SM72442

大家好、我给 SM72442提供了一个令人困惑的场景  

我已经使用分压器手动为 SM72442 IC 输入提供输入电压、输入电流、输出电压和输出电流。

每个分压器电压可在0-5 VDC 之间变化。 我已经在 IC 的每个输入引脚上尝试过不同的电压组合、但 IC 会产生相同的输出波形、就像不进入 MPPT 模式一样。  

我使用电阻分压器将电压馈送到 MPPT 控制器的输出电流感应引脚,以在输出端产生高负载效应,从而满足数据表“I_OUT>=I_TH”中的条件。 这是从 MPPT 流程图详细信息中找到的。 但 IC 仍在产生相同的栅极脉冲。  

这样、所有4个反馈参数(I/P V、I/P C、O/P V 和 O/P C)都在不同的点手动调整、以强制 MPPT 控制器进入 MPPT 模式、但未从中找到响应
IC。

有什么东西我丢失了吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shant、您好!

    通过手动调整4个反馈参数、您确切希望测试什么? 请分享您的设计。